上电后,U1的输出(UA)为高电平,U2的输出(UB)为低电平,去掉电容后,输出的电平正好是UB高电平,UA低电平,请问上电后运放的输出状态怎么分析?该开关电路怎样工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用TINA跑了下,感觉你这个电路不稳定,和初始状态有关。启动时有个收敛稳定的过程,加了电容好像会影响这个过程,所以你会看到不同的结果。
你需要什么样的功能电路?说不定不需要这么做
我只是想知道上电时,运放的初始状态是怎样的?还有不加电容时,按按键不能实现输出电平的翻转,电容在此电路中所起的作用以及此电路是如何工作的?
这是一个正反馈电路,类似RS触发器。A为低的时候,B为高,电容上面被充电为高电平,开关闭合后,运放B的输出会变为低,从而运放A的输出为高,以此类推。电容上的电被放掉为低电平。