This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问下大家知不知道哪款芯片可以对两路同频正玄波检相芯片?

      做项目需要一个对5kHz的两路正玄波检相的电路想问下有没有这样的芯片?

  • 用个2ch的同步ADC采样,然后进行数字分析?

  • CD4046/比较器+异或门等都可以完成。如果未来做相角计算啥的;用DSP会更方便些。

  • 模拟乘法器可以鉴相,根据混出来和频和差频,可以乘法器后面加个滤波器可以得到角度差。

  •    我目前得到的方法是通过比较器再将此方波信号通过一个或非门·来得到相位差,再通过单片机来计数得到占空比。此外我想问下关于激光三极管的调制方面一些技术支持,最近我在做做一个激光测距系统,刚上手。

  • 激光测距要求鉴相精度高

    方法1:先要下混频,再用DSP去算出;同时你要考虑距离较远时可能出现相位相差一个周期以上的情况,还要变频调制,利用最小公倍数去算;

    方法2:同样要下混频,正交鉴相,用模拟乘法器平方在加回去;或者直接DSP&FPGA做平方相加

    方法3:一般手持激光测距用测时法;(可以省去LD的电流调制过程,输出功率正比于电流,所以电流要求是正弦的),光速3*10^8,你只要测时精度为亚皮秒级即可

    从前有种器件  TDC-GP21、TDC-GP22、TDC-GP2、TDC-GP1,一系列

    TDC-GP21