This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OP Amp 参数询问



Hi Sir,

 

关于TI’s OP Amp如何了解参数规格, 请再让我知道, 谢谢.

其中Rail to Rail在web select中, 常常写 in,  in/out, in to V-, in to V+, 在规格书中哪个参数可以看出是上述状态? 不同的Rail to Rail适用在哪里?

例如

LM158   >>  in to V-

OPA333 >>    in/out

TL072     >>   in to V+

 

以ADI OP Amp来说会有一个参数定义为Amps per Package, 意思是??

TI’s OP Amp 规格书中有这个参数吗??

  • 关于RIAL-TO-RAIL参数,如果是TI的datasheet,一般有几个地方会写:

    1. datasheet的第一页会标明是不是rail to rail

    2. 对于具体的rail,可以去参数表格看。

    input rail:看input voltage里面Vcm参数

    output rail:看output里的voltage output swing from rail

    至于你说的amps per package,能不能讲下ADI那个datasheet的那一页写的?

  • Hi Sir,

    可以问一下关于轨至轨在应用上的好处是什么
    因为有的是in to V-, in to V+, in full rang or out full rang
    不同的应用轨到轨是不是选不一样的in to V-, in to V+, in full rang or out full rang谢谢

  • Kuo Nowal 说:

    Hi Sir,

    可以问一下关于轨至轨在应用上的好处是什么
    因为有的是in to V-, in to V+, in full rang or out full rang
    不同的应用轨到轨是不是选不一样的in to V-, in to V+, in full rang or out full rang谢谢

    轨到轨,简单来说它的好处就在于动态范围增大了,单电源供电为例,在低压接近0V时,不是轨至轨输入的运放输入输出的摆幅受到限制,或者说无法处理低压信号。而轨至轨的正好避免了这个缺点。