Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00066
请问:
我想做一个可以放大500nV信号的放大器,后面接比较器,最后接到计数器上。信号的频率在1MHZ-10MHZ的范围,要求电路中的噪声尽量低。
请问我该选择哪些型号的放大器和比较器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00066
请问:
我想做一个可以放大500nV信号的放大器,后面接比较器,最后接到计数器上。信号的频率在1MHZ-10MHZ的范围,要求电路中的噪声尽量低。
请问我该选择哪些型号的放大器和比较器?
这个有点难,根据信号的带宽和需要放大的倍数,必须选个非常高带宽的运放,但是这种运放一般offset都不会太小。
如果你后端直接比较器来处理,引入的offset又会带来非常大的误差。你这是一个脉冲信号吗?
是脉冲信号,100nA的脉冲电流,流经特定的50欧姆的电阻,有5uV左右的电压!就是要放大这个电压,并且给频率计数!
通过50Ω电阻出来的电压太小了,运放的offset的影响比你信号还大,如果不能消除它的影响,会导致你后端比较器的判决门限不好控制。
你好:
首先感谢您的耐心回答
我是刚开始接触这些东西不太了解,有不对的地方还请指正啊,万分感谢。
我设计的东西是一个淬灭电路,要求引出电压的电阻不能大于100欧姆,否则对淬灭时间有影响。这样算的话,我引出的电压就是5微伏左右,交流信号,频率在1MHZ到10MHZ。
如果放大这种高频小信号,可不可以通过滑动变阻器来控制输入偏置?我看TI提供的DATAsheet上把输入偏置归结到直流特性中,对交流信号有大的影响吗?如果我想放大这个信号有什么放大器或者比较器可以推荐,并且有什么更有效的方法消除输入偏置的影响?
麻烦您了,万分感谢!!
可以考虑多级AC放大+D类触发的方式实现弱信号到计数数字脉冲输出。
正如 Wanda WANG提到的,这么小的信号offset包括噪声都是需要考虑的问题,尝试采用多级低噪放大,每级需要对带宽加以限制。
offset的话可以通过在闭环上采用AC通路把交流信号在输出端提炼出来(offset不经过放大)。