Part Number: THS4551DGKEVM
您好!
我在按照TI的参考电路,设计MFB差分放大器时,发现电路有自激振荡。参考电路如下:

当焊接C8时,仿真有9meg Hz左右振荡,实测振荡频率46M。
这是否是因为我的电路里,46M噪声更大?振荡的原因是什么,是否运放输出里有等效电阻和电感?
如果相位裕度允许,是否可以去掉此电容?我在Sboc459里看到,如果焊接C18,C12和C22需要串10欧电阻,这个阻值如何确定的?感谢您的支持!
您好,
请参考Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications
芯片产品网页提供了此芯片的仿真模式,您的应用可参考SBOC471 SBOC461。
对于FDA,噪声增益整形可以通过在输入引脚之间添加差分电容来实现。
我们还建议在放大器输出端放置占位电阻,作为实验室中另一个可以调节的手段来稳定电路。
问题在于,仿真模型大多数是行为模型,所以有时我们的模型不能像我们希望的那样精确地反映输出阻抗或开环增益,这意味着有时我们需要在实验室调试电路才能得到理想的响应。
在布局高速元件时,仅仅是寄生效应就能改变响应,而大多数仿真器无法捕捉到这些。 这就需要额外调试时,可以利用这些占位电阻进行调整。