This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关THS7001的几个疑问

Other Parts Discussed in Thread: THS7001

如图示

图示中的几个电阻我不打理解  

1. R20是怎么取值的?  THS7001的PGA部分不是不需要阻抗匹配么

2. 还有R1是怎么取值的  R2  C3组成的这个部分该如何理解   有什么作用?  

3. C8的作用是什么?是为了防自激么

4. C6有什么作用?

5.C17与R20是什么作用  

6.REF端按照一般接法接地时,是直接接地好,还是串联一个49.9的电阻再接地好?

还有一个图 不大理解

如下图

我对那个输入端接地那个R-TERMINATION的作用不理解  对这个电阻也不理解   还有它该如何取值?   下面的那个计算公式是什么意思?

问题比较多   各位老师辛苦了 

先谢谢了

  • 1. R20和C17是你评估第一个运放时,可以自己加负载,阻性负载焊在R20的位置,容性负载焊在C17的位置。好处是你可以灵活地评估负载。

    2. R1怎么取值没猜出来,再想想看。R2的意思是没有C3时,如果运放的5号口是虚地点,则你可以通过调R2来调第一个运放的增益,此时R7无效。C3应该是交流耦合,则第一个运放的共模点由6号口的共模电压决定。

    3. C8是用来改善相位裕度的,也就是你所说的防止自激。

    4. 拆掉R6,则加一个C6可以使两个运放做交流耦合。

    5. 如1所述。

    6. 这个应该看你的应用吧,感觉这个口和S1:E是方便用户调输出共模的,你想输出共模是0,就把REF接地,否则就把ADC的REF输出拉到这个口。

  • 你把内部那个PGA反相输入口当成虚拟地,那么从VIN看进去,等效的阻抗就是Rterm||(Rsource+RG),所以就有了图56上面的那个公式。如果Rterm||(Rsource+RG)较大,则前级看到的等效电阻就是Rterm,那么整个电路的VIN是可以确定的,就是前级源Vsource*Rterm/(Rsource+Rterm),如果前级是个50Ohm的系统,那Rterm在这里就是50Ohm。

  • 如果前级不是个50Ohm的系统,那么就没必要加Rterm。如此一来,从源看过去,看到的电阻就是Rsource和RG,因为内部那个PGA的反相端是虚地点,所以这中间就会有一个分压。分压后,实际增益会低于名义增益。感觉Rsource只是做示意用,并不是说在实际电路里要在前级和PGA之间摆这样一个电阻。

  • 推测R1是用来改善失调电压的。如果你把JP2的2:3连起来,这个时候在同相端接一个电阻可以改善失调电压。其阻值应等于反相端对地的等效电阻。

  • 在用户手册里面有一点儿解释

    Reference         Description                                       Size          Qty  

    R1, R2, R20       RESISTOR, X OHMS,  SM†           0805         3

    这样的话 R1该如何取值   此外C8取值在什么范围比较好

    如果我直接将ths7001前级放大器的输出接到后面的PGA部分   是不是就不需要加那个Rterm| 了

    谢谢

  • 1. 如果按照图1-2,且你把JP2的2:3连接,使用第一个运放,那么R1应该等于R7||R8=249.5Ohm。如果此时发现输出端还有offset,那么可以在249.5Ohm附近做微调,将输出的offset调得尽可能小。

    2. C8的取值一般在几个pF到几十个pF,具体的数值取决于你选用的运放。可以在TINA里面先仿一下闭环的AC响应,如果相位裕度不是很够,可以考虑加一个C8。如果相位裕度够了,则不需要C8。需注意的是加入C8改善相位裕度是以牺牲带宽/速度为代价的。

    3. Rterm在图1-2里应该是R5。个人认为,如果你想测试一下前级运放的输出,且探头需要做50Ohm匹配,则加上R5。否则这个电阻可以去掉。

  • 好的  谢谢老师  我做成实物看看效果

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。