TAS5805M: TAS5805M EQ调整问题

Part Number: TAS5805M

您好, 我遇到了一个问题, 就是我在计算机的PPC3软件, 调整了EQ 以及 DRC后, 在计算机软件生成了.H 档案, 然后, 我把这个.H档案内的参数经由我主板的主控芯片去发送,

会发现跟计算机调整的声音, 会有些微不同

但我在计算机, 以及自己主控初始化时 (即没有EQ调整), 出来的声音是一样的, 理论上这个初始化, EQ应该是平的(Flat).  

即EQ参数有在生效后, 声音才会有所差异. (计算机跟主控发送EQ参数是有变化的, 只是主控发送后, 声音跟我在计算机调整的, 有些微不同)

 

想问一下, 应该从那个方向解决?

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • PP3生成的.h文件,在由主控芯片发送时,参数格式或加载顺序与ppc3直接控制EVM时不一致。

    您重点下看下面几个方面。

    -.检查下.h文件的数据格式与字节序。

    -确认下dump mode是否选择了完整流程。

    -核对下ppc3与主控的初始化流程差异。

    -看下i2c地址与写入顺序。

  • 1.导出的.h文件,对应的字节序是指数据端的格式还是下发的顺序?还是两个都要,如果是数据端的格式是什么类型?
    2.核对下ppc3与主控的初始化流程差异。下发的数据流是否一致,还是下发的时间也需要严格要求
    3.7.bit地址是0X2C 8bit地址是(0X2C<<1) 写入顺序是指写寄存器的顺序吗?有什么特殊要求吗?