您好,我想实现这样一个功能:DA输出的模拟电压范围为0到5V,但由于此模拟IO的的驱动能力很差,最大只有4mA。所以我想在DA转换后加一个功率放大器,实现电流放大功能(输出电流最大只需要30mA就行)。要求所提供的功放最好能实现24V供电(我想让0~5V 输入时输出为0~24V,能达到20V左右都行),外围电路简单。举个例子吧,类似于LM4890这样的功能,但是它的供电电压范围最大才6V。我想需要一个供电电压能达到24V的。
谢谢啦!请TI工程师给点建议吧~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
24V供电可以选择LM6152 www.ti.com/.../lm6152
如果降低要求到12V,可选的就比较多了,建议使用TI选型页面 www.ti.com/.../amplifiersandlinears.page
LM6152是单供电的,而且输出可以轨到轨,也就是说供电只要不低于最高输出电压就可以,所以有留余量的空间。
但是LM6152输出电流在30mA左右,能满足你第一次提出的要求。要提升到120mA就要再接一级buffer。
此外由于您要求单供电,而输入输出信号要低至零电平,所以必须在rail-to-rail一类里选择。
而您看的30V耐压指的是+-15V供电。
您好,
现在我想使用OPA551,,请TI工程师帮忙确认是否适合:
(1)功能要求:对0-5V之间的DC信号进行放大(原信号为DA输出模拟信号,最大驱动能力4mA),采用单电源24V供电,输出电压最大能放大到20V左右,要求输出的驱动电流能达到100mA.
(2)应用场合:驱动负载为一个风扇,工作电压3.5~6V,最大电流90mA;驱动几个串联的LED,最大电流30mA;
请问OPA551是否适合?
我从OPA551的datasheet中看到,OPA551单电源供电可以6~60V,驱动能力200mA. 应该符合要求吧。
谢谢!
共模输入范围不能满足您的0-5V输入信号要求((V-)+2.5V~~~(V+)-2.5V),如果要用OPA551,还是必须采用正负供电。
此外,驱动LED极不推荐采用恒压驱动,很容易过流烧毁,建议采用专用LED驱动,针对您的应用环境,可以选择支持模拟调光的产品。
如果采用LM2791恒流驱动LED,如果所示,输入电压Vin的范围为3V~5.8V。而我给出的输入电压时DA输出的DC信号,驱动电流只有4mA,应该不能作为LM2791的Vin吧。

对LED lighting不是很了解,不过TI有LED driver,你可以去下面这个网址找找看,或许有适合你的LED driver芯片。
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.page

不好意思,刚认真看了LM2791,是使用BRGT管脚控制LED电流,