Part Number: AMC3311
您好, 我严格按照 AMC3311 的参考原理图进行电路设计,1:1 复刻参考电路。 现象:芯片上电后,需要等待大约 1 分钟才能进入正常工作状态;等待期间输出异常,无法正常使用,我已验证电源供电正常。
想咨询几个问题:
- 哪些因素会导致 AMC3311 出现这么长的上电初始化时间?
- 等待芯片初始化时间过去,芯片是可以正常使用的,线性度也没问题,这种情况可以排除芯片本身有问题的可能性吗
- 手册里有没有没有重点标注的上电时序要求?
已确认的测试条件:
- AVDD、DVDD 供电电压在手册规定范围内,且上电时间没问题。SCH_Schematic1_2026-08-20.pdf
- 原理图完全沿用 TI 参考电路,没有额外增加上拉、改动
- 等待约 60 秒后芯片可以正常工作,输出数据稳定