制作高频信号源,正弦信号至50M,方波信号最高频率10M~20M,希望提供可行的方波产生方案和应用芯片。之前使用tlv3501产生十兆的方波明显失真。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高频信号源是指像信号发生器一样的吗?如果对波形的幅度,相位,频率,要求很高的保真度,建议使用专用的信号发生芯片或者DDS芯片,使用FPGA+高速DAC也是不错的选择。如果只是需要一个TLL或者CMOS幅度的方波,那么直接使用施密特反向器也是可以整形正弦波为方波的。
建议使用高精密运放,带宽尽可能大,压摆率尽量高,像OPA690或者射频运放,这样可以尝试用文氏电桥试一下,后面接高速比较器
你说的TLV3501再10M时候失真大,好像不是吧