This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于OPA1612 QFN封装底部散热焊盘的问题。

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

今天查看OPA1612的datasheet发现QFN封装的底部散热焊盘的要求是接负电源,但是公司之前已经接地用了很久了,也没有发现任何问题,所以想问一下,OPA1612的底部焊盘到底是个什么样的结构……悬空的吗?还是有什么特殊的结构?

  • 你好,这个thermal pad主要是用于在焊接是与PCB热连接在一起,实现散热的目的。

    一般这个thermal pad(或又叫做power pad)无论是单电源还是双电源供电 ,是与负电源轨连接在一起的。

    GND就是指的电路板上的绝对零电位,对于单电源供电的情况下,负电源轨就是零电位GND。

  • 除非器件特别有要求,比如里面会有与那个节点有电气连接,建议尽量遵从手册要求。

  • 不过我会觉得连接到GROUND有两个好处:

    1.实现最大的散热面积,降低其热阻值实现很好的散热,这样器件的性能又得保证

    2.可能会给器件内部漏电流提供一个到GND的路径,避免这个漏电在寄生参数上形成的电压而让器件工作在unexpected状态

  • 没有问题,应该来讲其实器件的thermal pad没有在内部有特定的电气连接,应用中这样做应该是没有问题的。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。