我购买TLV2254AIDR过程中发现有TLV2254AIDR和TLV2254AIDRG4这2个型号,购买了样品测试,其中两个型号的测试结果不同,请帮我分析一下是不是一个是假货。图片一为TLV2254AIDR,图片二为TLV2254AIDRG4,问题在于这2个货是不是一样用的?如果一样使用为什么测试结果不同?测试结果不同处见图片中红框处。急,请帮我解答一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买TLV2254AIDR过程中发现有TLV2254AIDR和TLV2254AIDRG4这2个型号,购买了样品测试,其中两个型号的测试结果不同,请帮我分析一下是不是一个是假货。图片一为TLV2254AIDR,图片二为TLV2254AIDRG4,问题在于这2个货是不是一样用的?如果一样使用为什么测试结果不同?测试结果不同处见图片中红框处。急,请帮我解答一下。
这两个后缀都有,性能电气特性完全一样,除了你现在的测试不同,使用性能上有差别吗?是通过代理商购买的吗?
在使用中如果图上红框中有数值的话可能会影响安全性能。两个芯片都是在市场上同一家买的,我就想问问,红框中的数值是芯片尾缀不同带来的,还是其它的原因造成的?
如果排除芯片本身质量问题的话,TLV2254A的所有不同后缀功能性测试结果都应该是一样的,不会因为尾缀不同造成功能性的差异。
辨别真伪的唯一标准就是购买渠道是否通过TI的授权代理商呢。
你是通过代理商购买的吗?