将两个ths7001级联 发现输出波形很不成样子 有时候是锯齿波 有时候是不成形的方波
我将两个断开
单测每一个7001时发现都可以单独工作 且我测后级7001的时候是以前级7001的输出电压值 作为信号发生器的输出电压值来为后级7001提供信号的
我考虑了可能是阻抗不能很好匹配
所以我在两级之间加了一个ths3001做的跟随器
测试时可以看到从第一级的输入到ths3001的输出都很完美 很和要求 但是一接上后面的7001
再测前级ths3001的输出 发现已经完全变形了
而最后的输出完全不成样子了
测试条件:
级联时输入0.1v的有效值 中频段 第一季设置为放大10倍 第二级设置为放大5倍 输出不成样子
单测条件
前级输入0.1v有效值 在ths3001输出0.9v有效值
后级输入1v有效值 输出为4.3v的有效值
单测都可以工作 级联后ths3001输出已经紊乱
请各位老师指教
谢谢