Other Parts Discussed in Thread: PGA112, SN10501
PGA112可以用于500KHz左右的脉冲信号处理吗,做增益数控放大,信号最大最大幅度为5V,进行阶梯放大处理?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请说明
1. 你的供电电压,信号的直流偏置,最大幅度为5V是指输入还是输出,是最大值/有效值/峰峰值。
2. “阶梯放大”怎么理解?
提供电压5V,AVDD 和 DVDD都是5V 供电, 输入脉冲信号幅度是0-5V,5V是峰值。阶梯放大意思是,信号根据增益范围,分不同电压段放大,比如2.5-5V放大1倍, 2-2.5 放大两倍,等等依次类推。
1. 看上去你的应用有两个要求,一是电压检测:需检测2.5~5V,2~2.5V。。。但是这种电压检测的功能PGA112应该完成不了,需要你用其他电路,或者在软件里识别,并把增益信号发给PGA;二是电压放大,PGA112可以支持Binary Gain和Scope Gain,应该可以满足你放大的需要,但是需要注意频率响应。
2. 从第五页表1看出,不同增益档下,PGA的-3dB带宽是不同的。看上去你只是要求峰值放大,对放大精度的要求应该不那么高。加入你可以接受的通带衰减有1dB,那么Binary增益最大打到32这个档,就不能再继续了。因为32倍增益对应的-3dB带宽是1.8MHz,如果用单极点近似,对应的-1dB带宽大约在900KHz。而64倍增益对应的-1dB带宽大约就只有300KHz了。所以在选择放大倍数时,请注意一下你可以接受的通带衰减。
1.是的,会在软件里面做检测,并调整增益,如果前级放大满足不了,想选择在软件里面用 DSP 乘法器,对数字信号进行放大处理.
2.这个信息非常重要,如果放大倍数过高,看起来通道衰减是会对信号产生影响的,我会按照你的建议处理的
谢谢你的回答
再附另外一个问题,脉冲信号是从0-10V 衰减到0-5V后,才进入PGA112 的,衰减器准备选用一个电压型运放,不知道这样做合理不,有什么好建议不,0-5V 是AD 的采样范围。
对于衰减器,从已有的信息来看,你的要求是这样的:
1. 运放供电电压不能低于10V,因输入脉冲信号最大会到10V。
2. 运放的输入范围要能够覆盖0~10V,输出范围要能够覆盖0~5V。
3. 输入信号的频率在500KHz。
4. 衰减器能提供1/2倍衰减。
可否有其他指标要求,建议去TI官网做运放选型
SN10501 /2/3怎么样,做前级衰减,脉冲信号内阻按50 ohm算,供电12V,然后输出10V。
电脑出了点问题,一上选型的网页IE就报错。两个建议
1. 如果把增益调节放在数字域做,模拟域只做固定增益放大,则建议选一个带宽低一点,便宜一点的运放。当然SN10501也很便宜了,就是带宽大了点,有些浪费。带宽在10M以内应该够用了。
2. 如果把增益调节放在模拟域做,建议选一个便宜的PGA,毕竟你的应用看上去对DC offset/noise没有什么硬性要求。