This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMV797MM偏置电流在高低温工作下的问题!

Other Parts Discussed in Thread: LMV797

使用LMV797对SI光电二极管接收的光进行跨导放大,原理图如下:

后端还有一级放大,未给出。在做高低温试验时,发现相同的光强下产生的电压在不同温度下差异很大,

在排除了SI光电二极管的问题后,使用Fluke5700A恒流源对电路进行高低温测试,发现高温时输出的

电压变小,怀疑是LMV797的偏执电流IB在高温时变大所致,但是数据手册中,IB最大才100pA,不应该

影响这么大,(电路中电阻电容均为低温漂器件),实在找不到问题的原因了,还望各位专家给予指导!!

项目周期紧,在线等!谢谢!LMV797参数及电路测试结果如下图所示:

  • 这个电路也很简单. 除了运放 IB 外

    R1 变小, C1 变大也会有这情况, 但是通常 R1 是正温度系数的器件, C1 应该是 NOP 器件,

    那么剩下还有什么因素呢?   PCB 板材问题, 比如 PCB 有漏电电阻. 漏掉了输入电流. 你也值得关注一下

  • 谢谢你的回复,板材的漏电阻怎么能够排查呢?

  • 这个温度漂移与下面几个因素都有关系:

    (1)Vos及其温度漂移,这颗芯片的失调和漂移都不小,明显可以看到在低电流下,常温下相差1.1mV左右,这基本上式Vos影响。

    (2)跨接电阻本身也有温度漂移,如50ppm,当温度变化很大时,也会有百分之1左右的误差。

    (3)Ib的影响,Ib电流虽然很小,但在低电流下仍占很大比重,100pA约为0.001uA的1/10。

    综上来看,Vos影响会比较大。

  • 感谢您的回答,按照您的提示:在高电流2uA时,常温值是1701mV,高温75°时输出值为1338mV,相差363mV。按照TVos为2uV/℃计算,70℃时输出漂移约为100uV,再加上电阻(按1%计算)引起的偏差17mV,怎么都没有达到363mV的误差。那这部分损失的电压去哪了呢?

  • 去掉C4,C4有漏电流。

    把PD和TIA直接Pin对Pin连接,不要经过PCB,就可以排除板材的问题。

    以上仅供参考!

  • 亲;这个漏电,大多和器件关系不大。建议仔细清理PCB并85C烘干处理后再测。另外;建议用FR4以上板材。低于这个级别的板子;高温漏电比较大。