This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放+二极管构成的峰值检测电路



大家好,请教一个问题,这个是我在网上看到的一个峰值检测电路,讲真,是菜鸟我见到的峰值保持电路中既简单效果又好的电路,不过是仿真还是实物检测,都很精确,可是这个电路图确实还没有完全理解,尤其是二极管的运用,更是谜一样,请 大神不吝侧教。原文:wenku.baidu.com/.../439fd73231126edb6f1a1092.html
另外,我在书上还查到了几种电路,但对二极管的用法都不是很理解,
还有这个
  • 首先要先了解峰值检测电路的功能和原理,功能是保留出现的最大值(如正弦波、三角波、不规则的波形),原理就是利用二极管的单相特性给电容充电,由于二极管的单相特性,所以电容只充不放(可以想象一下貔貅)因此就能记录输入电压的最大值即峰值。

    由此把电路分成三部分:

    1、最基本的峰值检测电路,是由D2和C1组成的,但是他有一个缺点,就是受后级的影响很大,如果后级的输入电阻太小,就会使电容放电,造成测量不准确。

    2、此时引出第二部分,电压跟随器,由于运放巨大的输入电阻(MΩ级),对电容的分流可以忽略不计。

    3、其他自动归为第三部分,如果没有第三部分,那么只有输入电压Vin比原来的保持电压Vo高VD才能D2导通,并且在Vin和Vo比较接近的时候电容充电较慢为了在Vin接近Vo处也获得足够的充电速度,增加了一级比较器,即使是Vin比VO大很小的电压也会使电容具有很快的充电速度。至于D1,他的作用就是限幅,防止第一个运放深度饱和,如果运放深度饱和,很容易丢失Vi持续短暂的峰值。R1自然就是限流电阻。

    仅供参考

  • 您好,非常感谢您给予解答与指导,第一个讲的 非常详细,懂了,能不能在麻烦您讲解一下后面两个图呢,为表诚意,我给您五星!期待您的指导,谢谢!

  • 您好,非常感谢您的解答,谢谢您,第一个基本上懂了,能不能在麻烦您稍微指导一下后面的两个电路呢, 因为后面的两个电路好久都不能理解,为表诚意,给您五星啦,期待您的指导,谢谢1

  • 图2 依然为峰值检测电路,仅仅增加了控制端,可以通过程序泄放电容的电压,相当于复位。

    图3为谷值检测电路,分析方法与峰值相反。

  • 谢谢大神分享,我头两点都看明白了,第三点有些小疑问,如果U1是比较器,那比较后输出的电压值和输入信号的电压值肯定不一样了,那检测出的峰值还是输入信号的峰值吗