我用OPA820+THS3001+THS3091搭一放大电路,Av = 40dB,当输入信号为10MHz,100mVpp正弦波时,产生较多偶次谐波,失真程度明显比1MHz时严重。
随着频率的升高,失真会越来越严重这个我知道,但是我觉得10MHz的时候失真太大了,从信号源的频谱可以看到,偶次谐波分量很少,但是经过放大之后,偶次谐波越来越多,最后都能看出波形存在失真了,如果我取消级间阻抗匹配(相当于减小运放负载)偶次谐波就没那么多了。我想知道,这偶次谐波失真是怎么出现的呢?
我首先排除了电源的问题,因为电源可以引入偶次谐波,所以我做了一个稳压源,用LM317+LM337做的,发现偶次谐波失真的现象没有改观,可以排除电源的问题。
示波器是泰克MDO3052,信号源是泰克TSG4104A
下图是放大器原理图:
OPA820阻抗匹配之后输出波形及频谱:
THS3001匹配之后输出波形及频谱:
THS3091输出波形及频谱:
信号源波形及频谱:
PCB: