你好:
在使用 TL082 搭建 电压跟随器电路时遇到了问题,先贴出电路图如下:
其实就是一个很简单的电压跟随器电路,上面电路中C4电容是NC的。
但是现在在电源电压VDD为12V的单电源供电时,输入Input 悬空没有接电压,用万用表测试也可以得到电压为0,但是从输出Output引脚测得电压为11.5V左右。
这个跟我预期的输入为0输出为0的电压跟随效果不一样,而且我也尝试调节电源电压VDD从10~24V都试过,输入为0电平时输出总是比电源电压VDD低0.5~0.6V左右。
这个电压跟随器电路在测试出这个问题时输出Output 是没有接任何东西的。原本设计后级是要接单片机的ADC接口,尝试过在24V单电源的供电情况下,Output也接到了单片机的ADC,但是当时Output输出电压有6V多,怕把单片机烧了于是后面排查问题时就都把与单片机的连接断开了。
换了几块TL082都是这么无法电压跟随的表现。
但是在更换为OPA2340采用5V供电后这个电路就正常了,输入悬空0电压时输出也为0电压,而且后续测试电压跟随也正常。
想请教下为什么之前使用TL082时会出现不正常工作的情况,非常谢谢!!!