This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【急】TL082 搭建 电压跟随器 输出电压与输入电压不同,接近电源电压!

Other Parts Discussed in Thread: TL082, OPA2340, VCA821

你好:

       在使用 TL082 搭建 电压跟随器电路时遇到了问题,先贴出电路图如下:

   其实就是一个很简单的电压跟随器电路,上面电路中C4电容是NC的。

  但是现在在电源电压VDD为12V的单电源供电时,输入Input 悬空没有接电压,用万用表测试也可以得到电压为0,但是从输出Output引脚测得电压为11.5V左右。

  这个跟我预期的输入为0输出为0的电压跟随效果不一样,而且我也尝试调节电源电压VDD从10~24V都试过,输入为0电平时输出总是比电源电压VDD低0.5~0.6V左右。

   这个电压跟随器电路在测试出这个问题时输出Output 是没有接任何东西的。原本设计后级是要接单片机的ADC接口,尝试过在24V单电源的供电情况下,Output也接到了单片机的ADC,但是当时Output输出电压有6V多,怕把单片机烧了于是后面排查问题时就都把与单片机的连接断开了。

   换了几块TL082都是这么无法电压跟随的表现。

  但是在更换为OPA2340采用5V供电后这个电路就正常了,输入悬空0电压时输出也为0电压,而且后续测试电压跟随也正常。

  想请教下为什么之前使用TL082时会出现不正常工作的情况,非常谢谢!!!

  • TL082并非轨至轨输入的运算放大器,因此单电源工作时要注意输入电压范围,数据手册中明确指出,+-15V供电时,输入共模电压范围不能达到负电源轨。单电源供电时,负电源轨就是地电位。

    你输入为0时,和地电位相同,使得输入电压超出正常工作范围,当然得不到正确的结果。

    OPA2340是单电源轨至轨放大器,输入电压范围可以至电源轨。

  • 噢噢,确实如此,问题解决了,非常谢谢!!!

  • 您好!您使用TL082根本不能单电源供电。

  • 我想不存在不可以单电源供电的运放。

    正如我们看运放是个黑箱,我们不知道它内部的工作原理。

    运放也看不到供给它的电源是什么样的。

    只要满足正常工作的条件(输入输出范围,工作电压等),运放就可以工作。

    其实单双电源无非就是电位不同罢了,怎么会出现一个能用,一个不能用的问题呢。

    有的特殊功能的运放,比如VCA821,自带GND引脚,这样的应该就不可以单电源使用了。通常意义的运放,无论单双电源,都可以正常工作。