你好!
我用INA332做精密电阻两端电压采样。电路是按照数据手册上的典型电路搭的。单电源供电,增益5倍。输入电压0.18V,结果输出3.2V电压。芯片是新的,焊在转接座上。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 电源电压是多少?reference引脚怎么接的?输入电压进的是哪个输入口?最好把TINA model发上来,方面评估。
2. 另外,你的问题很可能是直流工作点没设对。建议对照手册第一页的原理图,先做直流分析,把每个点的直流电压的表达式都算出来,然后对照自己的电路看一下。
通过手册第一页的芯片原理图可以把直流工作点算出来。
VRG=Vref+5*(Vinp-Vinm)
Vout=Vref+5*(1+R2/R1)*(Vinp-Vinm)
你的R1和R2是怎么给的?如果照你之前帖子所述,放大5倍,那R1实际上是个断路?
问题出在Vref引脚,给Vref提供一个稳定的共模信号,最好为Vin+与Vin-的共模电压。输出电压Vout-Vref=G(Vinp-Vinm)