This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

宽带ADC驱动器-LMH6881/2

Other Parts Discussed in Thread: LMH6882, LMH6521, LMH6881

公司关于高速ADC采集项目需要一个可以增益控制放大器,ADC的最大采样速率250MSPS,14bit;

因为输入信号带宽比较宽,为50K-100Mhz宽带信号,所以希望找到一个宽带增益控制器,增益从-10db~26dB调节(也可以小点,或者我可以才增加一级放大),信号输入时50ohm阻抗, ADC为510ohm输入阻抗,3.5pf的输入电容。

从Ti网站上找到了几款DVGA,分别是LMH6521,LM6881/2等,感觉LMH6881比较适合我们的需求,只是从数据手册上看到频率响应曲线是从1Mhz开始的,从官方提供TINA软件模型,仿真了一下50khz的增益还是不错的,不知道实际低频特性如何。另外LMh6882是双通道的,特性应该和LMH6881一样吧?

希望Ti的工程师给我推荐一个合适的宽带放大器? LMH6881是否合适? 因为LMH6881高达2.4GHz,有点浪费,还有没有更便宜的放大器,满足增益和带宽情况。

  • 亲;这个级别的PCB设计,通常需要高频仿真,建议仿真后再确定实际要求。或者就用较高带宽产品。否则;很可能遇到意外。

  • 之前已做过一个方案,用的是ADI的,效果不是很理想,这次重新选谨慎一些,希望通过TI确认一下再去做。看TINA的仿真效果是不错的。

  • 26dB,100Mhz,带宽积就2G了,这个放大器对PCB要求比较高,不知道你们的电路和PCB上有没有做一些抗干扰的措施?

  • JASON,你好

    感谢你的回复。

    是的,你说的电路是我们之前版本做的电路吗?我之前用的是ADI公司的PGA(ADL2501),这块我是参照了Datasheet上PCB layout注意事项,但是因为芯片输出需要偏置电压,串了一个电感,该电感对低频输出特性影响比较大。

    LMH6881是高速运放,PCB设计对其性能有很大影响,我会参考一下TDA-0094板上LMH6881的走线,应该是可以少走一些弯路。我现在需要确定的是LMH6881在PCB设计OK的情况想,频带宽度是否可以满足?像你所说, 最大增益26dB,电压增益G=20,100Mhz信号增益带宽积是2G,应该也是满足的。

    请帮忙确认,或者给出你的更好的建议,谢谢。

  • ???有TI工程师可以帮我回复一下吗?