Other Parts Discussed in Thread: LMH6882, LMH6521, LMH6881
公司关于高速ADC采集项目需要一个可以增益控制放大器,ADC的最大采样速率250MSPS,14bit;
因为输入信号带宽比较宽,为50K-100Mhz宽带信号,所以希望找到一个宽带增益控制器,增益从-10db~26dB调节(也可以小点,或者我可以才增加一级放大),信号输入时50ohm阻抗, ADC为510ohm输入阻抗,3.5pf的输入电容。
从Ti网站上找到了几款DVGA,分别是LMH6521,LM6881/2等,感觉LMH6881比较适合我们的需求,只是从数据手册上看到频率响应曲线是从1Mhz开始的,从官方提供TINA软件模型,仿真了一下50khz的增益还是不错的,不知道实际低频特性如何。另外LMh6882是双通道的,特性应该和LMH6881一样吧?
希望Ti的工程师给我推荐一个合适的宽带放大器? LMH6881是否合适? 因为LMH6881高达2.4GHz,有点浪费,还有没有更便宜的放大器,满足增益和带宽情况。