This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

砖墙式滤波器

专家老师,您好,今天听到一种叫做砖墙式滤波器的概念,您能不能帮我解释解释呢?最好可以给我个电路图?并详细讲解下好么?谢谢您啦~

  • 撞墙式滤波器是一种理想等效,它假定过渡带无限小,即通带截止频率=阻带起始频率,在实际中是无法达到的。在计算运放噪声时,会用到这个砖墙截止频率。它假定运放的等效噪声集中在砖墙频率内,而砖墙频率外无噪声。

  • 那么如何能够尽量去逼近这种理想模型呢?

    假设说我分别使用切比雪夫、贝塞尔、巴特沃斯三种q值不同的压控二阶有源滤波器,前后级联,互相弥补缺陷,不知道可以最大化的逼近砖墙滤波么?

  • 1. brick-wall只是一个理想近似,可以用来表征等效的噪声带宽。

    2. 没有必要去逼近,设计滤波器是为了满足你系统的需要,不是为了逼近某种理想模型。当然可以通过更高的阶数,更多的电流来实现更为陡峭的过渡带,但是你优化了这个指标,可能通带纹波和阻带抑制等指标就不会太好,需在实际设计中折中考虑。