Other Parts Discussed in Thread: OPA211, LMH6624, OPA846, OPA847
专家老师,我这两天看了很多关于噪声的相关资料,发现大部分的资料都是讲解噪声来源和原理,我想问一下有没有什么本质性的对于降噪比较好的方式和方法么?
比方说我想对5mv 5MHz的小信号进行放大时,噪声的干扰总是搞不定
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很难,速度和精度永远是一对折中。如果是个低通信号,那5M以内的信号都是有用成分,不能衰减,那么5M以内的噪声就很难通过滤波的方法消除。如果是个带通窄带信号,倒是可以考虑用个带通滤波器把带外的噪声滤一下。
你好!
5mV是很大的信号。你感兴趣的信号频段范围是什么?具体是什么应用?
1. 50M以内的运放里推荐OPA211,不过这个带宽只有45M,如果想把mV级的信号放大到V级,可能需要两道3级。
2. 50M以上的高速运放推荐LMH6624,OPA846,OPA847。优点是你可以在一级里放较大的增益,而不用担心带宽不够。
3. 多级放大时,每一级输出都要加RC低通滤波,如果可能,最好在不影响通带增益的情况下把截止频率压低,用来降噪。但是带内的噪声就没办法了,如果你能把这些模拟信号采到数字域里,或许在数字域做相关,可以把带内的噪声也一并去掉。