购买了OPA657系列放大器,搭建可见光通信接收平台。请问,有推荐的参考电路吗、一级放大后只能接收到50Khz以下信号,后期添加滤波二级放大,有参考电路吗?
一级电路用的是最基本的前置放大。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
购买了OPA657系列放大器,搭建可见光通信接收平台。请问,有推荐的参考电路吗、一级放大后只能接收到50Khz以下信号,后期添加滤波二级放大,有参考电路吗?
一级电路用的是最基本的前置放大。
仿真应该能出来信号才对,后级放大倍数一般比前级大。有需求就有用。
电路有问题啊
你的光电管是D1吧,D1正向偏置,就是二极管特性,直接导通,相当于同相端电压为VDD减去D1的管压降,你的输出电压肯定是负电源轨。另外,你的输出采用的交流耦合,您是想检测输入光的波动部分吗?
请参考datasheet里的典型应用电路。
图形忘记更改了,D1就是反向的,不是导通状态。我在一级运放后面监测不到信号。我是想检测输入光的信号。之前是可以检测到10K左右信号,但我光波信号是1M以上的,这个电路就是datasheet的典型电路呢。
您可以在交流耦合电容前看到带直流的信号吗?
1Mhz的信号,用0.1pf的耦合电容,这电容值太小了点。
另外,电路中C1 的取值请参考datasheet进行设计,它直接影响信号的带宽。