Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, OPA2333
我设计的一个使用三电极传感器的有毒气体信号处理电路,因为实际的客户需求,没有使用LMP91000,运放使用的是OPA2333,电路图如下,为了在Multisim中仿真搭建,传感器被设计成圆圈内的等效模型。实际作出的电路板,在传感器没有电流输出的情况下,C点的电压总是比W点低几个mV,最终UB的输出也是高于0.4V十几个mV。请问这个是哪里出了问题,我应该怎么修改这个电路呢?谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应该和PCB阻抗没多大关系,PCB非常脏和清洗之后测试结果是完全一样的。
这是一个普通的三电极传感器测试电路,按照我的推测:一般来说,使用低失调电压电流运放,在传感器没有输出的情况下,W、C、R三点的电压应该是相同的,实际上即使是WR电压相同,C点也会比另外两点电压低上十几个毫伏。
我取下传感器,将RCW短路之后,运放的输出特性和文档中是一样的,也就是说运放在独立工作的电路中是正常的,问题是接入传感器后就出问题。
关键还是三电极传感器的工作原理问题。目前就是不明白为什么C点会低那么多,这是不应该出现的现象。
至于一些不太寻常的电容用法,完全是之前找到的一些电路提出的,只有图,没有说为什么这么用。去掉或者改变这些电容会产生一些影响。
回复如下,其实我也不知道为何这也使用电容,我认为是降低噪声和提高稳定性。
这个只是最简单的模型,为了让这个电路能简单的工作起来,实际使用的是普通的一氧化碳三电极传感器。
这几天一直在测试这个电路,当电路使用单电源供电,并提供一个0.4V系统偏置的时候,C点的电压会十几毫伏,当运放使用双电源供电,整个系统不提供偏置,也就是同相端接地,这时候C点的电压只有零点几毫伏。
基于上面的现象,是不是和运放电路的等效阻抗也有关系。或者是其他的原因?
一个是跟随,维持RW之间电压不变,另外一个是阻抗变换,就是放大微电流信号。
不确定与电化学探头是否有关系,探头本身需要有稳定时间。如果自身不稳定,输出也会异常。电极开路、断开等也会带来此类问题。
有一个相关应用笔记,希望有助于理解该类电路和应用。http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca482/zhca482.pdf