Other Parts Discussed in Thread: LOG114
我们的项目需求要检测0.1mA-1000mA范围的电流输入,并且要求电流检测精度在1%——5%范围内,因为检测的电流范围比较宽,频率范围在0HZ-200KHZ内。之前没有接触过对数放大器,所以想咨询下是否可以合适的对数放大器推荐?我看对数放大器的输入电流都在10mA以下,如果使用对数放大器方案,是否需要进行电阻分流,将电流控制在对数放大器允许的范围内?非常小的电流在经过电阻分流,这种方式是否可靠?
希望用过对数放大器或者对对数放大器熟悉的大牛回答下,不胜感激!!!!
或者有没有其他更好的方案推荐?!!!!!