This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

容性输入和容性负载补偿的问题

自己也自学了
  • 容性输入和容性负载补偿的问题

    自己也自学了这方面的东西,感觉是越学越迷糊

    通常运放电路通过内部补偿可以看出一个单极点 系统,这里是否考虑了 输入电容?  因为只要有输入阻抗 和输入电容就会引入新的极点?

    此外,运放本身的具有输出阻抗,负载是容性时,比如我的测量系统中,传输的屏蔽电缆50m,按照每米200pf的等效电容,差不多是10000pf

    这时又引入了新的极点。

    电容出现在输入级和输出级相当于引入了 极点 ,在反馈回来则是引入了零点,这么理解不知道对不对?

    在仿真工具中,能不能根据电路图,就直接得到系统函数和相应的零极点分布?如果能的话 就可以将实际系统模型精细化 然后 分析也方便了

    关于运放的稳定性,这段时间的学习后 感觉都不敢用了 觉得自己欠缺太多!

  • 此外,多级放大电路的稳定性 又如何分析?  两级放大  整个放大电路 至少有两个极点  

    麻烦指点  能给出学习的方向就够了

  • 1. 运放的输入电容需要考虑,这会成为前级的负载电容。运放的输入电阻不用考虑,前级的输出电阻一般远小于后级运放的输入电阻,两个一并联,等效电阻还是前级输出电阻。所以前级的极点由前级输出电阻,前级负载电容,后级输入电容决定。

    2. 你用电缆传输时不能等效成一个集总的电容,而应该等效成分布电容,这部分内容我也不太懂,你要是感兴趣可以看一下传输线理论。

    3. 电容究竟是产生零点还是极点,可以用传输函数算出来啊。传输函数太难推导的话,可以借助仿真工具。

    4. 仿真工具能否得到零极点分布,这取决于你的仿真工具功能是不是够强大,还取决于电路模型够不够准。

  • 多级电路要看是不是多级闭环了,如果是好几个单级闭环简单地连接到一起,那这样的电路只需要分析单级的稳定性就行,因为不存在级间的反馈。如果单级之间有级间反馈,建议推一下传输函数,估算一下零极点分布,然后借助仿真工具得到具体的传输曲线。

  • 在构建精确的模型后,通过传递函数推导或者仿真工具  分析稳定性  是吧?

    另外 请问TI 有没有一些运放设计的实例 讲座视频 或者应用文档什么的?

    最好是有 具体应用背景和指标需求   这样学习起来 可以更加快些

  • 其实没有这么复杂,刚开始学,推荐进行一阶分析和仿真。推荐一个资料:ti 运放稳定性分析。和TI的仿真分板工具TINA。

    ishare.iask.sina.com.cn/.../10046511.html