做了一个电路 采集模拟信号 范围±2V 电路长期漂移较大 30分钟漂移 30uV 把后面 连接的2.5V的上拉电阻去掉 漂移就控制在5uv 以内 但是这个电路必须要能支持 正负信号输入 望各位提供一些思路 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
运放都有失调电压,OPA2333的Vos典型值在2uV,比OPA2188要小,建议您可以考虑用OPA233试试。OPA233 数据手册请参考这个链接:http://www.ti.com.cn/product/cn/opa2333
有比较的 去掉后面的上拉电阻 漂移就很小了 可以忽略不计 我感觉 应该是电路结构的问题 电路噪声不大 输入短路后 最大5uv
帮忙分析分析 那两个电阻 为什么不能加 也许不能在这个位置加 应该在哪里加
你们有更好的电路也欢迎推荐一下
谢谢大家的解答和建议 经过测试 果然和板子脏污有一定关系 现在还是漂 不过经过几分钟之后就稳定了