线性CMOS 图像传感器,共1.5k 像素,每个像素输出0.6v-2.1v 的电压代表像素的灰度,像素输出时钟 8Mhz,
如果用单电源,单端输入高速运放,及单输入ADC, 求推荐合适型号,
如果单端输入运放和ADC没有合适的,求推荐差分运放及差分输入ADC
本人是新手,0.6v-2.1v 是单端直流信号,似乎电容耦合和变压器耦合交流耦合不适用,只能使用直流耦合,不知道这样理解是否正确
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这里是“放大器”论坛,如果您想做运放的选型,请详细说明您的需求,如输入共模电压,Vos。通道数,工作电压等。
运放输入输出一致,实现单位增益,主要用来提高驱动能力?有电流要求吗?
给您推荐TLV316,http://www.ti.com.cn/product/cn/tlv316
主要看您的闭环增益,如果您觉得带宽不够,可以看看TLV3541,200M带宽,http://www.ti.com.cn/product/cn/tlv3541
Mickey Zhang 说:主要看您的闭环增益,如果您觉得带宽不够,可以看看TLV3541,200M带宽,http://www.ti.com.cn/product/cn/tlv3541
非常感谢,我需要采集的信号p-p幅度 是 1.5v, 频率是10M hz
配置运放为单位增益,那么运放需要满足最小的SR计算: SR = 2*pi*fmax*vpp = 2*3.14*10M*1.5v = 94.2v/us
TLV3541 数据手册中 Slew rate VS = 5 V, G = +1, 2-V step 130 V / μs
从SR看TLV3541 的性能是够用的,请问我这样计算和理解是否正确?
是的,计算方式正确,这里有个关于SR的贴子,您可以看看。http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/21086.aspx
請問SR的計算公式,其電壓vp
是指vin 還是 vout ?
又或者是兩者都需要計算,讓其值能符合SR限制下?
Vp指输出峰峰值电压,您可以参考这个链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/21086.aspx
Vp指的是Vpeak,输出,而Vpeak=(1/2)Vpp.