本人在做一个项目,需要检测纳安级别的微弱电流,将其采集到输入到MCU中进行处理。查阅了相关文献,很多都是用IVC102精密积分放大器做的,但是IVC102是用双电源供电的(+/-15V),这个在本项目中无法提供。
请教大神们,推荐一款性能类似于IVC102的单电源供电的运放。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果IVC102其他都满足要求,只是要求单电源供电的话,IVC102也可以单电源供电,或者说 基本上双电源供电的运放都可以单电源供电,只是考虑到单电源供电的局限性,输入输出摆幅受到限制,以及输入共模电压和输出电压范围的问题。
亲,这颗IC确实至少需要+5-10V供电。关于单电源应用,建议用CMOS产品。这类产品基本可以做到PA级输入。与nA有两到四个数量级的差异,理论上,已经够用。
这是两款很适合单电源的产品,建议按失调电压电流可接受度;选一下:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa4322-q1.pdf
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa2325.pdf
另外;友情提示下,测量这个电流值;已经不可忽略PCB板的沿面漏电。设计时需特别注意。