请问OP07的库文件是否没有调零的引脚?
我最近在用TINA-TI进行电路的仿真,由于要求输出精度较高(直流输出误差低于万分之五),所以需要较低的输入失调电压,希望在TINA-TI中仿真OP07并加入调零电阻,查看仿真输出的精度是否达到要求。关于库文件中没有调零引脚的情况有没有什么办法解决?非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,不仅OP07,其他很多自身外带offset trim的运放,不管是spice模型,还是TINA reference 模型,基本上在TINA中都没有调零引脚。
非常感谢您的回复。那请问如果想对OP07的调零引脚进行仿真,TINA-TI中是否有解决的办法?或者用哪款仿真软件可以做到?谢谢
在TINA中是没有办法将模型添加上offset trim引脚,使用TINA的话,只能通过增加外部电路调节offset,然后进行仿真。资深模拟工程师Bruce Trump写了一篇blog,详解了调零引脚以及没有调零引脚是如何添加外部电路的,相信对你有帮助:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2012/08/27/where-are-the-trim-pins
非常感谢,我会仔细阅读这篇文章!
在仿真中我加入了外部电路调节失调,80倍放大的情况下,失调电压能抑制到12uV,不知如果在实际电路中用调零电位器调零能否达到这个精度呢?
可能会有偏差,毕竟仿真中采用的电阻都是没有误差,没有温飘的,相当于理想状态下的调零。
我想如果您的应用中对失调电压要求比较高的话,TI也有很多精度运放,失调电压非常小,可以采用它们替换。