Other Parts Discussed in Thread: LME49720, LM4562, OPA1654, OP07, OPA2134, TL072, OPA1652
首先关于LME49710、LME49720、LM4562这3款运放一直有个疑问,究竟这三者之间是什么关系,LME49710是单运放,另外2款是双运放,LM4562是LME49710的双运放版本吗? 那LME49720又是什么呢,而且LME49720的SPICE库也没有在TI的官网上找到。我在TI官网上下载到了2012年最新版的LM4562和LME49710的SPICE文件,但是在TINA仿真中,同一个电路图不同运放替换,仿真出来的结果却相差比较大,二者不是简单的单、双运放版本的关系吗。
我仔细研究了三者的DATASHEET,几乎是完全一直的,参数指标也是完全一致的,并且DATASHEET提供的图表大量的都是关于失真方面的内容,像其他非常重要的如开环增益、相位图这些个基本的图表都没有看到。最近正在设计款线性精密电源,误差控制运放输出后面是MOS管,因此需要研究运放环路稳定性问题,在仿真阶段我试验了多款TI的运放,LME49710、LM4562这些仿真出来性能很好,快速稳定不震荡,OP07 TL072等等这些替换到电路中也是很稳定不震荡,但是换上OPA2134、OPA1654这些环路增益就很难看,不稳定。学习过TI大神TIM GREEN的关于运放稳定性研究的系列文章。文中提到稳定性跟运放的输出电阻RO有很大关系,并且提到一般采用双极性射极跟随器 (bipolar emitter-follower) 输出结构的运放,它的RO几乎是纯阻性的,因此稳定性很好,其他类型输出结构则RO呈现非纯阻性,RO变成了ZO,因此稳定性能差些。
我用TINA的仿真的情况来看也确实如此,OP07这些采用双极型互补射极输出的就非常稳定,患上OPA1654 OPA2134仿真就震荡了,根据我之前真实电路板上实地替换几款运放测试用示波器观察瞬态响应的情况也是与仿真的结果基本一致。
说了这么多,就是想明确知道下这几款运放的输出结构到底是什么样的,我想用这几款运放在设计上。
TIM书中提到的结构