Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT240
最近设计了一块线阵CCD采集板。
用的是TI的240和04作为驱动芯片。
我发现04输出信号没有问题,但是240输出信号失真严重,从输入的方波,到输出变成了正弦波。经过检查,我发现,240的5V电源波动严重,几乎也是一个正弦波,更换了滤波电容也不管用。我把240拿掉之后,电源一切正常。5V电源采用的是开关电源供电,也不会出现功率不够的现象。
请问,输出的波动是不是电源波动造成的?因为240的输出电压高电平是跟随电源的。
为什么5V电源会有波动?我怀疑是芯片问题,但是我又换了其他的240,电源还是会有波动。排除了芯片自身问题。请问还有什么问题。