This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有没有什么方案可以不用跳针来进行这两种模式的切换?
这是个设计问题, 除了手动的跳针, 还可以电路的开关来实现, 让逻辑电路或 MCU 自动实现
最好能够通过配置寄存器实现, 就最方便了
我能想到的办法就只有用继电器或者机械开关去控制,不知道还有没有更好的方法?
还有几个问题:
1、3255工作在2.1模式下时,低音炮的那路信号从哪里来?(芯片内部自动生成还是需要另外加在INPUT_A和INPUT_B上)
2、有没有TPA3255开发板的原理图和PCB?(DXP格式的)