Other Parts Discussed in Thread: OPA365
各位大侠好!
我想请教下,想把差分信号转为单端信号(频段在100-600KHz),不是音频信号,这款芯片是否还可以使用呢?另:用TINA想仿真OPA365对于所需频段差分信号得的放大效果是否满足实用性,但是搭建不通。可能刚上手,玩不转这款软件。所以想取捷径,问问诸位,我的第一句话可否回答一下,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
除了全差分之外,普通运放都是基本上都是差分输入,单端输出。
OPA365提供了TINA reference 模型,可以参考一下,如果跟您的电路有哪些不符,可在上面直接修改,更方便些。
http://www.ti.com/product/OPA365/toolssoftware
Kailyn Chen 说:除了全差分之外,普通运放都是基本上都是差分输入,单端输出。
OPA365提供了TINA reference 模型,可以参考一下,如果跟您的电路有哪些不符,可在上面直接修改,更方便些。
http://www.ti.com/product/OPA365/toolssoftware
感谢您的解答!
其实之前下载过您链接给的参考电路,发现没有输入源。但是,又不知道怎么给差分信号。所以导致不知道怎么仿真。。
这款芯片能达到百KHz差分转单端,不一定非要音频,普通信号也可以吧?
或者能不能给一个除了上述电路之外,搭载好的电路呢?
我也想调参数,好用来确定放大倍数。
差分訊號 只要給2個輸入
1個是相位是0度,另外是180度就能實現了