假设某运放带宽为 1 MHz,放大倍数配置为 10,是不是表示理论上输入信号频率在 100kHz 内可以保证运放的正常输出?
如果输入信号为 -1V到1V 的任意随机电压,每 10ms 改变一次输入电压,那相对于运放的输入频率应该怎么算呢?
输入信号为 0到1V 的任意随机电压呢?谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假设某运放带宽为 1 MHz,放大倍数配置为 10,是不是表示理论上输入信号频率在 100kHz 内可以保证运放的正常输出?
如果输入信号为 -1V到1V 的任意随机电压,每 10ms 改变一次输入电压,那相对于运放的输入频率应该怎么算呢?
输入信号为 0到1V 的任意随机电压呢?谢谢~
如果输入是直流信号,那是不是就不需要考虑频率因素了?
正如楼上所说,增益带宽积的隐含条件是针对小信号的,也就是说1MHz的带宽,理论上放大十倍的带宽为10KHz。如果输出为几V的话,还需要考虑SR这个概念。
输入是直流的话,就没有频率这个概念了。