This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA365电路接法问题



开了一个帖子,工作人员也给解答了,可以放大百赫兹频段差分信号,甚是感谢!

但本人小白,想继续问下,根据手册的基本接法(见附件),采用的是反相放大。差分信号正极接放大器负极,信号负极接放大器正极。网上查资料知道,反相放大接法经常用在差分电路中。但我还是不理解以下两点:

1、所谓差分信号,是以差的形式反映实际信号,何来正负。或者说怎么哪端为正哪端为负?还是用户自己定义的?这样一来岂不是差分信号正负端可以随意连在放大器正负端。

2、我在上路通过某芯片获得差分信号,且有正负标识,是不是一定要按图中解法,而不能反向呢?

恳请解答,谢谢! 

  • 一对差分信号分别接在运放的正负端,运放放大的是(Vin+)-(Vin-)。

    举个简单的例子,Vin+接的是0~1V 正弦波信号,Vin-接的是-1~0V的信号,那么(Vin+)-(Vin-)就是0~2V的信号,相反,如果Vin+和Vin-接的相反的话,那么(Vin+)-(Vin-)就是一个-2~0V的信号。

  •  我现在用频谱仪分析功率。就是想把差分信号放大几十个dB。您的意思是,接反接正都会放大,只不过电压值取反?波形会失真吗。我现在画板子发现按照电路图走线困难,反而反过来接就很好了。所以有此一问。

  • Kailyn Chen 说:

    一对差分信号分别接在运放的正负端,运放放大的是(Vin+)-(Vin-)。

    举个简单的例子,Vin+接的是0~1V 正弦波信号,Vin-接的是-1~0V的信号,那么(Vin+)-(Vin-)就是0~2V的信号,相反,如果Vin+和Vin-�的相反的话,那么(Vin+)-(Vin-)就是一个-2~0V的信号。

     我现在用频谱仪分析功率。就是想把差分信号放大几十个dB。您的意思是,接反接正都会放大,只不过电压值取反?波形会失真吗。我现在画板子发现按照电路图走线困难,反而反过来接就很好了。所以有此一问。

  • Kailyn Chen 说:

    一对差分信号分别接在运放的正负端,运放放大的是(Vin+)-(Vin-)。

    举个简单的例子,Vin+接的是0~1V 正弦波信号,Vin-接的是-1~0V的信号,那么(Vin+)-(Vin-)就是0~2V的信号,相反,如果Vin+和Vin-�的相反的话,那么(Vin+)-(Vin-)就是一个-2~0V的信号。

    我是用的功率信号,因为用频谱仪分析,所以只看到频谱走势,看不到具体电压什么的。所以就是疑问,到底反过来接可不可行。想搞清楚信号取反,对后来采样一系列步骤影响有多大。