在一些运放DATASHEET中仅标出了响应时间"Response time"的数据,没有SLEW RATE的数据,这个指标怎样和SLEW RATE进行换算和比较?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问:响应时间response time (us) 和 压摆率 Slew Rate (V/us) 是怎么换算的呢??
比如:某个运放的SR是0.1V/us,那它的响应时间大概是多少us?
我现在需要一颗运放:响应时间TPhl 小于0.55us,自耗电电流越小越好。
HA1631S0X是比较器并不是运放,运放的输出级被优化成线性操作,而比较器的输出级是被优化成饱和操作。
理想的比较器响应时间为0,但实际上因为工艺的问题无法达到。
运放的压摆率通常由运放内部的分布电容或者补偿电容决定。
运放有一个参数叫做:全功率带宽FPBW,FPBW=f(max)=SR(max)/2×Pi×V,其中V是最大峰值电压,这样计算出来的f(max)可以求得一个时间,相当于比较器的响应时间,但是运放并不用这个时间做数据参考。通常运放还是以SR或者FPBW作为数据参考。
响应时间主要是比较器的参数,主要体现在传输延迟,这里的传输延迟指的是输入信号到达Vos之后,输出达到50%幅值时所需的时间。
压摆率是运放的交流参数,指的是运放输出电压的转换速率。