This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM211和TL331 工作原理是一样的,作为差分比较器,比较的是同相端和反相端的差分电压大小,从而输出逻辑低和逻辑高电平,因为二者都是OE输出,所以输出需要上拉电阻,所以逻辑高即为上拉电平大小,因此数据手册上描述的是高组。
照着接个三极管在外面不就解决了吗?
逻缉反了对CPU来说没有一毛钱的区别
MSOP10 3*4.4 = 13.2
TL331的封装 2.9*2.8 = 8.12
数字三极管封装 SOT−723 1.2*1.2 = 1.44
面积减小27%
两个小器件的LAYOUT灵活性和一个大器件相比如何你应该清楚,特别是对你这种不算高速的信号
明白了吗