Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01012
最近参考Ti design的TIDA-01012设计了一个测量电路,使用实验室的信号发生器进行测试和校准后,测量比较准确。但是测试实际待测信号时,会有衰减,特别是交流衰减很大,交流测量结果只有示波器测量结果的20%。
待测信号有直流分量和交流分量,直流分量约为-1V,交流分量约为1V(RMS),频率约为40KHz。
我认为是待测信号的输出阻抗很大,我模拟的信号输出阻抗大约为400K欧;在输入交流信号时,输入阻抗上有并联的电容效应,使得整个输入阻抗降低,测量信号衰减。
所以请教各位专家:我上面的分析是否正确?有什么好的方法能够改进电路,得到正确的测量结果?
谢谢!