我是做的多通道电压输出, 每路输出为DAC+ OPA551UA(电流放大,需要至少100mA电路), 每路的输出级联在一起, 如下电路图。
测试发现,当输出通道多时(比如:>6通道),每个通道的输出将出现振荡, 而且通道越高,振荡的幅度越大。 (当输出通道少时,无振荡)。
通道1振荡图:
通道2振荡图
通道3振荡图:
求助: 如何消除这振荡问题? 谢谢! 我QQ 308-178-025, 如需更详细信息,可随时联系我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是做的多通道电压输出, 每路输出为DAC+ OPA551UA(电流放大,需要至少100mA电路), 每路的输出级联在一起, 如下电路图。
测试发现,当输出通道多时(比如:>6通道),每个通道的输出将出现振荡, 而且通道越高,振荡的幅度越大。 (当输出通道少时,无振荡)。
通道1振荡图:
通道2振荡图
通道3振荡图:
求助: 如何消除这振荡问题? 谢谢! 我QQ 308-178-025, 如需更详细信息,可随时联系我。
是不是OPA551有发热,和容易自激的弊端, 因为是16年前(1999)的IC, 有没稳定可以替代的产品? 谢谢。
应该不是过热和99年产品的问题,OPA551有过热保护,一旦结温超过多少,会自动保护,输出disable。
多通道会发生震荡,更像是通道间的干扰,应该是PCB 设计杂散电容(比如反馈线路和地之间间距太小)导致震荡。
另外,OPA551测试时候有加负载吗?如果有加负载,可以去掉负载试试是否还有震荡。
您好,感谢回复。
刚看了我OPA551,Date Code是6600R, 不知是几几年的。
目前有将所有DC/DC电源换成9V 干电池来给运放供电,结果还是一样有振荡。
在OPA551的电源两端直接加了去耦电容(0.1uF 和100uF电解),都是一样问题。
负载加的是2K,去掉,也一样有振荡。
您可以留言,给我个联系方式吗? 我具体给您描述下测试的情况,谢谢!
本想换个方案,刚测试运放加三极管(类似V/I), 结构不理想, Vi 和Vout不相等, 负载不同,输出电压有变化。
有什么其他方法来 增加驱动电流的吗? 谢谢!