Other Parts Discussed in Thread: LMH7322
在准备比赛的过程中,尝试用LMH7322作为比较器输出方波,然后按照数据手册选取了1.0和1.4的输出配置,采用+-5供电,2.5(AMS117_2.5)给VCCO.
实际测试的时候发现,VCCO输出一个4V的电压,甚至把我的AMS117的输出上拉至4V。QA的输出是以2.7上下摆幅200mv的方波
然后,我将VS改为+-2.5的时候,VCCO依旧用2.5输入,这下QA才正常输出了1.2V上下摆幅200MV的方波,
是datasheet出错了,还是我的这个配置有问题。
讲道理这么几个配置引脚应该不会出错啊。
跪求工作人员或者高手帮忙解决