如下图所示是我的 OPA2381 使用原理图:
其中 OD3.5-6 是一款 PSD 传感器,使用特定光源在该传感器上移动时 OD1 和 OD2 的输出电流会变化,经测试 OD1 和 OD2 经过运放 OPA2381 后的输出 Out1 和 Out2 范围在 120mV 内,我希望增大其输出的电压范围,理论上是可以通过增大 Rf1 和 Rf2 的电阻值来增大,但是我换成兆欧级的电阻其输出电压范围也是没变,请问是怎么回事呢?OPA2381是一款跨阻放大器吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
OPAx381是跨阻运放没错。
理论上通过增大Rf的值,增大输出电压也没错,因为Vout=-Iin*Rf。
那么Rf=6.2K的时候,输出正常,增大Rf,输出还是维持在Rf=6.2K的幅值?
补偿电容Cf1=100nF有点儿大,改成pF试试,比如1pF或者8pF试试呢?
一样的效果额,没有改变
(不好意思,点回复不小心点成了采纳答案了。。)
没关系,那有没有尝试换块新的IC试试呢?电路没有问题,用TINA仿真也是没问题的。