使用AMC1200隔离放大器作为电压采样,电压通过分压电阻,分到-250mv~+250mv之间。
采样输出V1++是接到AD采样端口。下图中,VCC1为5V,VCCA为5V,-VCCA为-5V。
1.当VIN+,VIN-接上输入电压时,经过AMC1200隔离放大,再通过运放输出,此时AD采样的值会波动30个采样点左右(12位AD,最大4095)。
2.当VIN+,VIN-接上输入电压时,不经过AMC1200隔离放大(去掉AMC1200,并把VINP与VOUTP短接,VINA与VOUTA短接),通过运放放大输出,此时AD采样值波动在4个采样点左右(12位AD,最大4095)。
请问AD采样值波动过大是否是因为隔离放大器外接参数不当引起,或者是这个芯片不适合使用在电压采样上。