目前使用了凌特尔公司的一颗料,LTC6268-10 - 4GHz 超低偏置电流 FET 输入运算放大器,但是上电之后噪声已经达到20mv的Vpp,请TI工程师推荐一颗指标相近的放大器,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这款运放主要是高带宽,低Iib特点,选择替代的话,还是需要4Ghz GBW,fA级别的Iib?或者可以将您的需求列出来,重新帮您选择一下。
对,就是需要一款宽带的低偏置电流的运放,主要用来实现TIA放大。
请推荐一款带宽在4Ghz GBW左右 的低偏置输入电流的运放,在80M的时候最好能有50K的放大倍数,然后电路调试要比较方便,谢谢
那应该是没有符合您需求的,目前做TIA应用的运放,GBW 没有达到4G带宽。而一些全差分运放或者电流反馈运放,带宽可达几GHz,但是Iib应该是不能满足您的需求。
请问一下TI的工程师:
Linear的LTC6268运放作为TIA光电转换时,无论使用多大电阻,当光零输入时Vout总有一个约20mV的电压输出,在ADI的其它型号运放上就极小,这是什么原因?