Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA847
APD前端放大电路,主要用于激光测距测温, 激光器参数为10ns脉宽和0-200ma的可调功率,重复频率是10KHZ(脉冲电流) 该电路要求: 1.整体电路带宽100MHz以上 2.输出方波复制700mv(AD最大采集范围内) 目前我的方案是APD+TIA(跨阻放大器)+二级放大(三级可选)。 目前做过的实验是: 可以出信号,但是第二级无法放大方波的幅值,因为存在直流量(方波的基线不在0点,偏移+100mv,很大!)二级放大后直流量吃了电路的动态范围,导致方波的放大幅度非常小。 我的问题是: 推荐合适的第一级的TIA和第二级的运放型号,第二级不能放大到700mv可以考虑再加一级。保证带宽不小于100MHZ。 期待回复。 谢谢。