This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tl052上电瞬间输出电压不可控

Other Parts Discussed in Thread: TL052, LM358

利用tl052搭建了一同相放大电路(也尝试了跟随器),输入为0,电源电压不对称,vdd-vss=20V。在上电瞬间输出端输出电压为正电源电压,随后恢复为0v,请问出现上电瞬间输出不可控电压,是器件选择问题还是什么原因?

  • 亲;这种电源过渡过程引起的零漂与器件关系不大。主要是输入后因RC等过渡状态的电压不为零。所以;要解决问题;要么避开要么改电路。

  • 也尝试过在反馈端并联了一个小电容,但是没有改善效果;同时也试过将同相输入端通过10k电阻直接接到gnd,都不行。请问怎么更改过度状态使其输出为0电压?

  • 输入为零,两个输入端都为零?都为零的话输出很容易导致饱和到电源轨,所以一般不建议直接将运放的两个输入端都接地或悬空。

    搭跟随器也会出现类似问题吗?

  • 一开始就是搭成一个基本的同相放大器,同相端输入的为DAC值,上电瞬间,DAC没有来的及输出,测得输入为零(示波器没有测到电压和波形),但是上电瞬间输出电压到了电源的正轨(尝试了好几款运放都是到正轨的,没有到负轨的?只是他们输出电压值有些不同而已);

    将同相放大电路负端的接地电阻去掉,同时将同相端的平衡电阻另一端改接到地,上电瞬间也是到正轨。

    以前没在意这些问题,现在由于运放供电不对称,正为24V负为-5V,上电瞬间输出电压过冲到24V,太大了,可能烧毁器件。

  • 请问你的问题处理好了吗,我在使用运放时也遇到了相同的问题,运放上电时开始200ms左右的时间工作在饱和状态,输出直接跟随电源电压上升到饱和电压。200ms后才进入线性放大区。这是运放本身具有的特性,还是电路设计上可以处理。我的电路很简单,就是标准的反向放大器。

  • 因为电压升压太快导致内部偏置电路还没有建立,因此上电瞬间输出会有尖峰。
    可以尝试再power端加一个RC 滤波电路,这样减缓power端的上升时间,看上电瞬间是否输出还会饱和呢?
  • LM358不会出现这样的问题,建议试试。