Other Parts Discussed in Thread: OPA4188
我在调试4路通道的放大器时,使用的是AD620和opa4188 这两个运算放大器的芯片功耗都很低,可是在实际使用的过程中,功耗远远大于数据手册上的。但是电路是正常工作的。而且在不接输入信号的时候,功耗在100mA,接了输入信号功耗反而降低50mA ,请问这个是什么问题啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是这样的 opa4188四运放 我只用了其中3个 剩下的一个是什么都没接 这个有影响吗 但是电流不至于这么大吧 ?接近短路电流了
用了三个,其他一个不接相当于悬空,这样做确实会增加功耗,把最后一个搭成单位增益的试试。一般这种多通道的运放,不使用的通道不建议直接悬空或者直接将输入端都接地。jianfeng wang1 说:是这样的 opa4188四运放 我只用了其中3个 剩下的一�是什么都没接 这个有影响吗 但是电流不至于这么大吧 ?接近短路电流了
http://blog.163.com/tianyake@yeah/blog/static/74933141201089094540/
这篇技术文档说的就是第三种情况 跟你一样 ,是错误的接法 他建议正负电源供电情况下就是直接将正输入接地就行 不知道怎么理解