Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T
尊敬的TI工程师:您好!
我们目前用TI的ONET8551T生产光通讯模块, burn-in完后TIA有接近0.3%的失效。
我们TO burn-in的条件如下:100C环境下,TIA加3.3V电压,24hr
请帮忙确认我们公司QA同事询问的如下问题:
1. 可靠性报告(失效率及工作寿命)
2. 此款TIA是否需要做burn-in,如果需要,TI推荐的burn-in条件是?
3. 早期失效率
以上,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个问题可能需要咨询一下QA team,因为没有可靠性报告或者失效率相关报告可参考呢。
就我的理解,是不需要burn-in的。